Requisitos del sistema
Utilice estos requisitos del sistema para determinar si los equipos pueden ejecutar
FactoryTalk®Optix™
y la Aplicaciones FactoryTalk Optix
.Requisitos de hardware del Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
Para conseguir un rendimiento óptimo del
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
, el equipo debe satisfacer o superar los siguientes requisitos de hardware:- Procesador Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
- 8 GB de memoria RAM
- 20 GB de espacio de disco duro libres
Requisitos de software del Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
- Microsoft® Windows 10 (x64) o Microsoft Windows 11 (x64)
- Un editor de código externo para desarrollar código C# NetLogic personalizadoOBSERVACIÓN:Rockwell Automationrecomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
Requisitos de software del Editor web de FactoryTalk Optix Studio
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
- Un explorador web compatible conFactoryTalk®Hub™. Entre los exploradores compatibles se incluyen los exploradores más modernos, comoGoogle Chrome™yMicrosoft Edge®. Es posible que los exploradores más antiguos, comoInternet Explorer®, no funcionen según lo esperado.
Requisitos de hardware de la Aplicaciones FactoryTalk Optix
Aplicaciones FactoryTalk Optix
Los requisitos de hardware de la
Aplicaciones FactoryTalk Optix
pueden variar en función de la aplicación y del tipo de dispositivo que ejecute la aplicación.Requisitos de software de la Aplicaciones FactoryTalk Optix
Aplicaciones FactoryTalk Optix
- Windows 10 (x64), Windows 11 (x64) o Ubuntu 22 (x64)
OBSERVACIÓN:
FactoryTalk Optix y las aplicaciones de FactoryTalk Optix pueden ejecutarse en hipervisores como VMware® versión 15 o superior. Por razones de compatibilidad, la representación de software se utiliza de forma predeterminada.
OBSERVACIÓN:
Las aplicaciones de FactoryTalk Optix son compatibles con dispositivos cerrados de Rockwell Automation que incluyen OptixPanels y el cálculo de flancos integrados que ejecutan Yocto (ARM64).
Entregue su opinión