Anomalías conocidas de esta versión
La lista identifica las anomalías conocidas de
FactoryTalk Optix
versión 1.3.x.Use la información de identificación entre paréntesis para realizar un seguimiento de las anomalías en versiones futuras o como referencia al recibir ayuda del servicio de atención al cliente sobre un problema relacionado.
El Módulo de cálculo con varias placas base en la ruta del controlador no puede comunicarse con el controlador
El Módulo de cálculo no puede comunicarse con el controlador si hay más de una placa base en la ruta del controlador. Por ejemplo, el módulo no puede comunicarse con el controlador si la ruta es Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Sin embargo, las rutas parecidas a Backplane\3 o Backplane \1\A\10.220.173.66 permiten al módulo comunicarse con el controlador.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
La imagen no aparece en tiempo de ejecución (3140280)
Si un archivo de imagen de un proyecto no aparece en la aplicación en tiempo de ejecución, utilice una aplicación de terceros para cambiar el tamaño de la imagen y reducirlo.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
No se puede exportar el archivo cuando el nombre del proyecto contiene caracteres especiales [3110366]
Los nombres de archivo no pueden contener caracteres especiales.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0
No aparece ningún error al configurar una cadena como entrada discreta de una estación Modbus y cuando se producen errores en las lecturas de todas las etiquetas (2351429)
Si se asigna una etiqueta de cadena a un área de memoria de entrada discreta, no se muestra un mensaje de error y se producen errores de lectura en todas las etiquetas de la estación Modbus que contengan la etiqueta no configurada.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
Cambiar el nombre de una biblioteca definida por el usuario mediante OneDrive puede generar errores de sincronización (2348900)
OneDrive no se recomienda para almacenar bibliotecas definidas por el usuario. Además, se pueden generar errores de sincronización y archivos duplicados al cambiar el nombre de las bibliotecas. Si intenta utilizar OneDrive para cambiar el nombre de una biblioteca, desvincule OneDrive cuando cambie el nombre de la biblioteca. Para desvincular OneDrive, consulte Desactivar, deshabilitar o desinstalar OneDrive.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.5.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
El rango de minigráficos no se puede mostrar si solo se modifica un rangos [3153055]
Si solo modifica el valor alto del rango o el valor bajo del rango de un minigráfico, el rango no se puede mostrar en el minigráfico. Modifique el valor alto del rango y el valor bajo del rango para mostrar el rango en el minigráfico.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.4.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
Los elementos de la biblioteca personalizados no aparecen si no se reinicia FactoryTalk Optix (2371413)
Los elementos agregados a una biblioteca personalizada no aparecen cuando se busca en Bibliotecas hasta que se reinicie
FactoryTalk Optix
.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
No se puede iniciar FTOptixRuntime.exe [3187395]
FTOptixRuntime.exe no se puede iniciar si exporta el proyecto a una carpeta cuyo nombre contiene un carácter especial.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.4.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
No se puede emular un proyecto [3196019]
El emulador no puede ejecutar un proyecto que contiene una estación EtherNet/IP de Rockwell Automation si FactoryTalk Optix Studio está instalado en una carpeta que contiene un carácter especial.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.4.0
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0
La compatibilidad con vídeo puede retrasarse en algunas configuraciones de Windows DirectX [3251408]
Establecer la variable de entorno FTOPTIX_RHI_BACKEND en "opengl" puede resolver este problema.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.4.0
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.1.
No siempre se admiten caracteres especiales (2123530)
Los caracteres especiales están admitidos en los nombres de archivo PDF y en los nombres de usuario de servidor FTP, pero no están admitidos cuando se usa el método de entrada de Pinyin en el dispositivo.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.5.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
No se puede implementar en un dispositivo con un nombre no válido [2239099]
La implementación en un dispositivo con un nombre que contenga una barra inclinada da lugar a un error o a que la aplicación no se ejecute en el dispositivo.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.4.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
Es posible que algunos vídeos no se reproduzcan en equipos con Microsoft Windows (2212837)
Si emula un proyecto en un equipo que ejecuta Microsoft Windows, es posible que algunos vídeos no se puedan reproducir. Si implementa el proyecto en un dispositivo, se reproducirán los vídeos.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.1.0.
Entregue su opinión