Desarrollar una interfaz para interactuar con una base de datos

Desarrolle NetLogics que inserten valores en la base de datos, consulten la base de datos y muestren los resultados de las consultas.
Ejemplo de aplicación
CONSEJO:
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
InteractWithDatabase.zip
Requisitos previos
  • Seleccione
    En ejecución
    para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
  • Expanda el proyecto agregando más elementos de interfaz y los métodos
    Insert
    ,
    Update
    ,
    Delete
    y
    Select
    .
    [ExportMethod] public void Insert(int value) { var values = new object[1,2]; values[0,0] = DateTime.Now; values[0,1] = value; myTable.Insert(dbColumns, values); Log.Info("Insert","Inserted value: " + value.ToString()); } [ExportMethod] public void Update(int value, DateTime timestamp) { Object[,] ResultSet; String[] Header; myStore.Query("UPDATE Demo SET Value = " + value + " WHERE Timestamp = \"" + timestamp.ToString("o", CultureInfo.InvariantCulture) + "\"" , out Header, out ResultSet); Log.Info("Update", "Updated last record"); } [ExportMethod] public void Delete(int value) { Object[,] ResultSet; String[] Header; myStore.Query("DELETE FROM Demo WHERE Value<=65535 ORDER BY Timestamp DESC LIMIT 1", out Header, out ResultSet); Log.Info("Delete", "Deleted last record"); } [ExportMethod] public void Select(out int value) { Object[,] ResultSet; String[] Header; myStore.Query("SELECT * FROM Demo ORDER BY Timestamp DESC LIMIT 1", out Header, out ResultSet); value = Convert.ToInt32(ResultSet[0,1]); }
    Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
    InteractWithDatabaseExpanded.zip
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal