Suscribir métodos a eventos

Cuando un objeto genera un evento, los datos del evento se muestran mediante un método de controlador de eventos del delegado correspondiente.
Puede suscribir métodos a los siguientes eventos:
  • Cambio de valor de una variable.
  • Todos los eventos generados por un objeto.
  • Un evento generado por un objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal