Ordenar nodos del proyecto

Puede utilizar C# para ordenar los nodos en el nodo primario a través de los métodos
MoveUp()
y
MoveDown()
.

Métodos

Puede invocar estos métodos en un nodo:
MoveUp()
Mueve el nodo una posición hacia arriba con respecto a los nodos hermanos dentro del nodo primario.
La invocación del método
MoveUp()
en el primer nodo dentro del nodo primario no tiene ningún efecto.
MoveDown()
Mueve el nodo una posición hacia abajo con respecto a los nodos hermanos dentro del nodo primario.
La invocación del método
MoveDown()
en el último nodo dentro del nodo primario no tiene ningún efecto.

Consideraciones sobre objetos gráficos

Si ordena objetos gráficos con los métodos
MoveUp()
y
MoveDown()
:
  • Los métodos solo tienen efecto si se invocan en un objeto gráfico dentro de un tipo (por ejemplo,
    Panel (type)
    ).
  • Para ver el efecto de la función en el gráfico, vuelva a cargar la página manualmente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal