Devolver nodos conocidos

Utilice las API de C# para devolver objetos de C# que correspondan a los nodos OPC UA del proyecto.
Los objetos C# devueltos que corresponden a los nodos OPC UA del proyecto se inician desde los nodos para los que:
  • Se conoce el nombre
  • Se conoce el tipo del que se derivan los nodos OPC UA
La clase
IUANode
suministra las API. Las instancias de clase son puntos iniciales para buscar los nodos que se van a devolver.
IMPORTANTE: Si hay varios nodos con el mismo nombre, es posible que se devuelva un nodo no deseado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal