ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)

Devuelve un objeto C# del tipo
ResourceURI
, con el
URIType
de
ApplicationRelative
que contiene una ruta relativa a un archivo en relación con la carpeta
ApplicationFiles
.
static ResourceUri FromApplicationRelativePath(string
path
);

Argumentos

path
(string)
Ruta relativa de un archivo en relación con la carpeta
ApplicationFiles
.

Retornos

ResourceURI
Un objeto C# que contiene la ruta indicada en el argumento.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C#
applicationRelativeResourceURI
del tipo
ResourceURI
que contiene la ruta relativa de
Text1.txt
. El objeto se utiliza como argumento de .NET
WriteAllText API
para crear un archivo de texto
Text1.txt
dentro de la carpeta
ApplicationFiles
.
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal