Ver los cambios en un proyecto

Vea los cambios realizados en el proyecto abierto visualizando el historial del proyecto.
En
Historial de versiones
,
Historial local
representa un cambio que se registra en el repositorio local y
Historial remoto
representa un cambio que se inserta en el repositorio remoto. Si no está utilizando el control de versiones en el equipo, Configurar control de versiones para ver el historial del proyecto en
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. En la barra de herramientas principal del proyecto abierto, seleccione
    Ver historial
    .
  2. En
    Historial de versiones
    , seleccione
    Select box
    para seleccionar una confirmación. Los cambios que se han realizado en la confirmación aparecen resaltados. Si el proyecto es nuevo, se resaltará todo el contenido del proyecto.
  3. Expanda un objeto resaltado para ver los cambios realizados en el objeto.
    CONSEJO: Los valores que cambian en un objeto se tachan y una flecha apunta al nuevo valor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal