Variables de dispositivo

Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variable
Dispositivo
predefinida para mostrar el uso de memoria y almacenamiento en el dispositivo HMI. Por ejemplo, vincular la variable
Memoria libre
para mostrar la cantidad de RAM disponible en el dispositivo HMI. Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.
La categoría
Dispositivo
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con el dispositivo HMI.
Variables de dispositivo
Variable
Tipo
Definición
Lectura o escritura
Reinicio necesario
Número de catálogo
String
Número de catálogo leído del controlador
Solo lectura
Reinicio no necesario
Frecuencia de la CPU
UInt32
Frecuencia a la que funciona la CPU en megahercios
Solo lectura
Reinicio no necesario
Temperatura de la CPU
UInt32
Temperatura de la CPU en grados Celsius
Solo lectura
Reinicio no necesario
Utilización de la CPU
UInt32
Porcentaje de la potencia de procesamiento de la CPU utilizada en los últimos dos segundos
Solo lectura
Reinicio no necesario
Recuento de la red Ethernet
UInt32
Número de redes Ethernet admitidas por el dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Recuento de puertos Ethernet
UInt32
Número de puertos Ethernet físicos admitidos por el dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Fecha del firmware
DateTime
Fecha del firmware del dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Versión del firmware
String
Versión del firmware del dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Código del producto de hardware
UInt32
Código de producto de hardware del dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Tipo de producto de hardware
UInt32
Tipo de producto de hardware del dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Versión del hardware
String
Versión del hardware del dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Serie de hardware
String
Serie del hardware del dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Nombre de host
String
Nombre del dispositivo en la red
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Hora de la última actualización de la aplicación
DateTime
Fecha y hora en la que la aplicación se implementó por última vez en el dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Hora del último arranque
DateTime
Fecha y hora en la que el dispositivo se arrancó por última vez
Solo lectura
Reinicio no necesario
Versión del SO
String
Versión del sistema operativo del dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Nombre del producto
String
Nombre de producto del dispositivo
Solo lectura
Reinicio no necesario
Modo de protección habilitado
Boolean
Deshabilita las actualizaciones de aplicaciones y firmware del dispositivo.
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Versión del administrador del sistema
String
Versión del administrador del sistema en el dispositivo
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Total de tiempo activado
UInt32
Total de tiempo activado del dispositivo en horas
Solo lectura
Reinicio no necesario
Memoria libre
UInt32
Memoria RAM no utilizada en el dispositivo HMI en kilobytes
Solo lectura
Reinicio no necesario
Memoria total
UInt32
Memoria RAM total del dispositivo HMI en kilobytes
Solo lectura
Reinicio no necesario
Memoria utilizada
UInt32
Memoria RAM utilizada en el dispositivo HMI en kilobytes
Solo lectura
Reinicio no necesario
Almacenamiento libre
UInt32
Almacenamiento no volátil en el dispositivo HMI en kilobytes
Solo lectura
Reinicio no necesario
Almacenamiento total
UInt32
Almacenamiento no volátil total del dispositivo HMI en kilobytes
Solo lectura
Reinicio no necesario
Almacenamiento utilizado
UInt32
Almacenamiento no volátil utilizado en el dispositivo HMI en kilobytes
Solo lectura
Reinicio no necesario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal