Duplicar un proyecto

Puede duplicar un proyecto para usar un proyecto existente como la plantilla de un proyecto nuevo.
  1. Abra el proyecto que va a copiar y, a continuación, desde el menú principal, seleccione
    Guardar como
    .
  2. En
    Guardar proyecto como
    , especifique:
    1. Nombre
      . El nombre del proyecto nuevo.
    2. Ubicación
      . La ubicación de almacenamiento de los archivos del proyecto. De forma predeterminada, el proyecto duplicado se almacena en la misma ubicación que el proyecto original. Seleccione el icono de carpeta para buscar una nueva ubicación.
    3. (Opcional)
      Usar control de origen
      . Seleccione esta opción para guardar el proyecto en un repositorio Git.
  3. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal