OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
cumple con el estándar OPC UA (OPC Unified Architecture) y puede comunicarse con cualquier cliente o servidor OPC UA.
CONSEJO: Los dispositivos que tienen configurado un
Aplicación FactoryTalk Optix
pueden funcionar como cliente o servidor OPC UA.
Utilice estos componentes para desarrollar la lógica de la aplicación:
Administre certificados y claves. Consulte Administrar certificados y claves OPC UA.
Use las Especificaciones complementarias predefinidas o importe y exporte las Especificaciones complementarias. Consulte Especificaciones complementarias de OPC UA.
Complete el tutorial para descubrir aplicaciones de ejemplo. Consulte Tutorial de OPC UA.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal