Configurar la firma y verificación de archivos
Agregue la firma de archivos y verifique NetLogic para firmar archivos electrónicamente y verificar la integridad de los archivos firmados.
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, busqueFile sign and verify.
- EnComponentes, arrastreFirmar y verificar archivoaNetLogicen laVista del proyecto.
- SeleccioneCerrar.
- En laVista del proyecto, seleccioneFileSignVerify.
- EnPropiedades, dentro dePublicKey, introduzca la ruta de acceso a la clave pública.Por ejemplo, escriba%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pemCONSEJO: Deberá generar la clave pública más adelante.
- EnPrivateKey, introduzca la ruta de acceso a la clave privada.Por ejemplo, escriba%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pemCONSEJO: Generará la clave privada más tarde.
FileSignVerify
NetLogic expone estos métodos de evento:- GeneratePublicAndPrivateKey. Genera el par de claves pública y privada para firmar archivos.
- SignFile. Firma el archivo que se ha pasado como parámetro.
- VerifyFileSignature. Verifica la integridad de un archivo y la firma pasados como parámetros.
Diseñe la interfaz de la aplicación y asocie eventos a los métodos expuestos.
CONSEJO:
Descargar un proyecto de muestra:
FileSignAndVerify.zip.Entregue su opinión