Convertidores

Utilice convertidores para transformar el valor de origen y, a continuación, asigne el valor al nodo primario.

Convertidor local

Un convertidor local es específico de un vínculo dinámico complejo singular y no puede reutilizarse en otros vínculos dinámicos complejos. Vea Editor de vínculos dinámicos complejos y Crear un vínculo dinámico complejo.
CONSEJO: Si pretende utilizar un convertidor y sus propiedades en un único vínculo dinámico complejo, cree un convertidor local.

Tipo de convertidor

Puede utilizar instancias de un tipo de convertidor en varios vínculos dinámicos complejos. De esta forma, si debe actualizar la lógica del convertidor, lo hace una vez editando el tipo de convertidor. Consulte Crear un tipo de convertidor.
CONSEJO: Si desea utilizar un convertidor y sus propiedades en varios vínculos dinámicos complejos, cree un tipo de convertidor y, a continuación, utilice las instancias del tipo de convertidor en varios vínculos dinámicos complejos.

Ejemplo de convertidor

Un ejemplo de convertidor del editor de vínculos dinámicos complejos puede contener:
Elemento
Nombre
Descripción
1
Variable principal
Valor de la variable, que es la salida del convertidor.
2
Dirección de vínculo dinámico
La dirección entre la salida del convertidor y la lógica del convertidor. La dirección cambia a medida que se selecciona el icono:
  • Se lee del nodo de origen al primario.
  • Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
  • Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
3
Insertar
Inserta otro bloque de convertidor.
4
Nombre del convertidor
Nombre del objeto del convertidor.
5
Propiedades del convertidor
Puede establecer los valores de las propiedades en:
  • Valores estáticos
  • Un vínculo dinámico
  • Convertidores múltiples
6
Vínculo dinámico de origen
Un vínculo dinámico a una variable o un valor de etiqueta u otro convertidor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal