Configurar controles de temperatura
Cree objetos de etiqueta, cuadro de texto y medidor lineal para visualizar y controlar la variable de temperatura.
- EnVista del proyecto, haga doble clic enPage1 (type).Page1 (tipo) se abre en el editor.
- Haga clic con el botón derecho enPage1 (type)y seleccione .
- EnPropiedades, establezcaTextoenTemperature:.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enPage1 (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadTextoy la variableTemperature.CONSEJO: Puede crear el vínculo dinámico colocando la variableTemperaturedeVista del proyectoen la propiedad del valorTextodeCuadro de textoenPropiedades.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enPage1 (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory la variableTemperature.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- En el editor, organice los objetos según sus preferencias.
Controles de temperatura en la esquina superior derecha

Entregue su opinión