RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)

En función de la sobrecarga, se quita una variable o una lista de variables del objeto
RemoteVariableSynchronizer
en el que se invoca.
void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);

Argumento

variables
(IUAVariable)
El objeto C#
IUAVariable
para agregar al objeto en el que se invoca el método.
variables
(RemoteVariable)
El objeto C#
RemoteVariable
que identifica una celda de una matriz unidimensional o multidimensional que se va a agregar al objeto en el que se invoca el método.
variables
(IEnumerable<IUAVariable>)
La lista
IUAVariable
que se va a agregar al objeto en el que se invoca el método.
variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
La lista
RemoteVariable
que se va a agregar al objeto en el que se invoca el método.

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, se quita una variable
speed
del objeto
variableSynchronizer
.
variableSynchronizer.Remove(speed);
En el siguiente ejemplo, la variable de índice
10
se quita del objeto
variableSynchronizer
en la matriz
arrayVariable
.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
En el siguiente ejemplo, la variable de índice
10.5
se quita del objeto
variableSynchronizer
en la matriz multidimensional
scalarVariable
.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal