Hacer copia de seguridad de un proyecto

FactoryTalk Optix Studio
crea automáticamente copias de seguridad de proyectos.
Se hace automáticamente una copia de seguridad de los proyectos:
  • Al guardar un proyecto
  • Al actualizar un proyecto para que el proyecto sea compatible con una versión más reciente de
    FactoryTalk Optix Studio
  • Cada vez que actualice un proyecto para reparar un proyecto dañado. Consulte Restaurar un proyecto.
La ubicación predeterminada de la carpeta de copia de seguridad es:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Cada una de las carpetas de proyecto incluye otras subcarpetas con estos tipos diferentes de copias de seguridad:
  • Automático
    . Tres copias de seguridad, realizadas al guardar el proyecto.
  • Recuperación
    . Se realiza una copia de seguridad cuando se abre un proyecto dañado y se intenta reparar. Consulte Restaurar un proyecto.
  • Actualizar
    . Se realizan dos copias de seguridad al actualizar el proyecto para que sea compatible con una versión más reciente de
    FactoryTalk Optix Studio
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal