Insertar una biblioteca

Inserte una biblioteca remota en un repositorio Git remoto parahacer que los cambios estén disponibles para otros usuarios de la biblioteca remota.
ADVERTENCIA: Si utiliza versiones beta de
FactoryTalk Optix Studio
o
FactoryTalk Optix Studio
personalizadas, insertar actualizaciones de la biblioteca en el repositorio remoto evita que otros usuarios extraigan la biblioteca si no usan el mismo canal de versión de
FactoryTalk Optix Studio
. ¿No está seguro de qué significa el canal? ¿Significa eso desde dónde instalan la compilación?
  1. Para insertar una biblioteca
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. Seleccione
    Insertar
    .
  4. Si se le solicita, introduzca la URL del repositorio remoto y las credenciales del usuario.
    CONSEJO: Puede administrar la URL del repositorio remoto y las credenciales de usuario en
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    . Para obtener más información, consulte Configurar control de versiones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal