Configurar un interruptor para alarmas simuladas
Configure un interruptor que simula las alarmas del Motor1.
- EnVista del proyecto, haga doble clic enPage2 (type).
- Haga clic con el botón derecho enPage2 (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la variableMarcadoyMotor1Alarm.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- En el editor, organiceInterruptor1según sus preferencias.
Interruptor para simular alarmas en la parte inferior de Page2

En tiempo de ejecución:
- Cambie el interruptor para activar una alarma.
Entregue su opinión