Ejemplo de calibre lineal

Use este objeto para establecer y mostrar un valor de número entero en un rango de valores posibles.
Ejemplo de calibre lineal
Animated image of a linear gauage moving between values of 0 to 100

Caso de uso

Establezca y muestre el valor de una variable analógica dentro de un valor mínimo y máximo.
CONSEJO: Utilice la propiedad
Información sobre herramientas
para mostrar u ocultar la visualización del valor que hay sobre el punto de selección en el calibre. Use la propiedad
Zona de advertencia
para mostrar rangos de valores específicos en diferentes colores.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal