Configurar un botón desplegable

Configure un objeto
Botón desplegable
vinculándolo con un tipo de objeto de contenedor.
  1. En
    Vista del proyecto
    , cree un tipo de objeto de contenedor.
    Por ejemplo, cree un
    Panel (type)
  2. Cree un
    Botón desplegable
    .
  3. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    Panel
    y el tipo de objeto del contenedor.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal