Accordion

Expande o contrae los bloques de contenido cuando un usuario selecciona bloques de contenido.
BrowseName
Accordion
SuperType
Contenedor(Container)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Ampliado
Expanded
Estado del objeto en tiempo de ejecución (Verdadero: el objeto se amplía, Falso: el objeto se comprime).
Altura
Height
Altura de la ventana. Puede asumir valores mayores o iguales que cero. El valor Auto establece la altura igual a la altura del contenido (en este caso, en ausencia de contenido, el objeto se contrae).
Encabezado
Header
Encabezado de Accordion
Contenido
Content
Contenido de Accordion
Mover destino
MoveTarget
(Heredado del contenedor)
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.