Trabajar en varias sesiones de FactoryTalk Design Workbench

Puede crear o abrir proyectos separados a la vez usando diferentes sesiones de
FactoryTalk Design Workbench
. Con varias sesiones abiertas, puede:
IMPORTANTE:
  • No se puede abrir el mismo proyecto en diferentes sesiones a la vez.
  • No se admiten compilaciones simultáneas ni verificaciones de POU en varias
    FactoryTalk Design Workbench
    sesiones. Finalice la compilación o la verificación en una sesión antes de comenzar en otra.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal