Eliminar un controlador

Cuando se elimina un controlador de un proyecto, la acción no se puede deshacer. Se eliminan todos los programas lógicos, las variables y los bloques de funciones definidas por el usuario asociados al controlador.
Para eliminar un controlador
  1. Para abrir
    Eliminar dispositivos
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en el controlador y, a continuación, seleccione
      Eliminar
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el nodo del controlador y, a continuación, seleccione el botón Eliminar dispositivo.
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el controlador y, a continuación, seleccione la tecla
      Supr
      .
  2. En
    Eliminar dispositivos
    , seleccione
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal