Importar un proyecto
Utilice la página
Bienvenido
o el menú Archivo
para importar un proyecto a FactoryTalk Design Workbench
.- No puede importar un proyecto creado en una versión posterior deFactoryTalk Design Workbencha una versión anterior.
- Puede importar un proyecto con los siguientes tipos de controlador desdeConnected Components Workbenchversión 22.00 o 23.00 aFactoryTalk Design Workbench:Controladores compatibles con la importación de proyectos heredadosTipo de controladorRevisión admitidaMicro810LC10R7.00Micro820L20ER23.00Micro850L50ER22.00 o posteriorMicro870L70ER22.00 o posterior
- No se puede importar aConnected Components Workbenchun proyecto creado enFactoryTalk Design Workbench.
- El formato del archivo de importación es CCWARC para proyectosConnected Components Workbencho FTDWA para proyectosFactoryTalk Design Workbench.
Requisitos previos
- Cierre todos los proyectos abiertos.
- El controlador está sin conexión.
Para importar un proyecto
- Para abrirImportar proyecto, realice una de las siguientes acciones:
- En la páginaBienvenido, seleccioneImportar proyecto.
- En el menúArchivo, seleccioneImportar proyecto.
- EnImportar proyecto, seleccioneExaminar.
- EnAbrir, busque y seleccione el archivo y, a continuación, seleccioneAbrir.
- EnImportar proyecto, seleccioneImportar.Los nombres de proyecto duplicados se anexan con un número para evitar sobrescribir los archivos de proyecto existentes.
Entregue su opinión