Crear un proyecto

Utilice la página
Bienvenido
o el menú
Archivo
para crear un proyecto. Al crear un proyecto, se genera una estructura de directorios y el proyecto se guarda en la carpeta de Documentos.
Las convenciones de nombre de un proyecto son las siguientes:
  • El nombre del proyecto puede tener un máximo de 40 caracteres.
  • El nombre del proyecto está restringido a caracteres alfanuméricos y caracteres de subrayado.
  • El nombre del proyecto no puede terminar con un carácter de subrayado ni contener caracteres de subrayado consecutivos.
  • Los nombres de proyecto no pueden ser palabras reservadas por Windows o Sistema operativo de disco, como "nul", "aux", "con", "com1" o "lpt1".
Requisitos previos
  • Cierre todos los proyectos abiertos.
Para crear un proyecto
  1. Para abrir
    Nuevo proyecto
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En la página
      Bienvenido
      , seleccione
      Nuevo proyecto
      .
    • En la barra de menús, seleccione
      Archivo
      Nuevo proyecto
      .
  2. En
    Nuevo proyecto
    , escriba el nombre del proyecto y, a continuación, seleccione
    Crear
    .
    CONSEJO: Dado que
    Agregar dispositivo al crear
    está seleccionado de forma predeterminada, después de la creación de un proyecto se abre
    Agregar dispositivo
    . Si no desea agregar un dispositivo al crear el proyecto, desactive la opción
    Agregar dispositivo al crear
    .
  3. (opcional) Agregue un dispositivo al proyecto:
    1. En
      Agregar dispositivo
      , seleccione un controlador.
    2. (Opcional) En
      Selección
      , escriba el nombre del dispositivo, seleccione la revisión del dispositivo, vea la información sobre el ciclo de vida del producto y, a continuación, seleccione
      Agregar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal