Duplicar una unidad de organización del programa

En el
Organizador de proyectos
, copie y pegue una unidad de organización del programa (Program Organization Unit, POU) para duplicarla en la misma sesión de FactoryTalk Design Workbench o entre sesiones diferentes, especialmente si tiene POU similares. En la POU pegada se anexará un número si existe una POU con el mismo nombre.
CONSEJO:
  • La acción de pegado pega la última versión de la POU copiada. Una vez pegada una POU copiada, las modificaciones posteriores no actualizarán la POU pegada.
  • No se admite la copia de un programa en un bloque de funciones definidas por el usuario (UDFB).
  • No se admite pegar una POU copiada después de que se haya eliminado.
Requisitos previos
  • El controlador está sin conexión.
Para duplicar una POU
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga clic con el botón secundario en la POU y, a continuación, seleccione
    Copiar
    .
  2. Haga clic con el botón secundario en el nodo en el que desea pegar la POU y, a continuación, seleccione
    Pegar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal