Ventana Parámetros de UDFB

Utilice la ventana
Parámetros
para:
  • Crear o eliminar parámetros de entrada o salida para bloques de funciones definidas por el usuario (UDFB) o funciones definidas por el usuario (UDF).
  • Editar los parámetros de las variables locales de los UDFB y las UDF.
  • Mover una variable hacia arriba y abajo en el UDFB o la UDF.
Las UFD están limitadas a un parámetro de salida con un tipo de datos modificable. Las propiedades varían según el tipo de bloque de instrucciones.
Elementos de la ventana Parámetros de UDFB
Ítem
Descripción
Posibles valores
Nombre
Especifica el nombre del parámetro.
Las convenciones de nombre son las siguientes:
  • El nombre está limitado a 40 caracteres y puede contener caracteres de subrayado, números o letras.
  • El nombre empieza con una letra o un carácter de subrayado.
  • El nombre no puede terminar con un carácter de subrayado.
  • El nombre no puede contener caracteres de subrayado consecutivos.
Las convenciones de nombre se basan en las reglas IEC-1131 para identificadores.
Tipo de datos
Selecciona el tipo de datos del parámetro.
BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, STRING, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD, USER ARRAYS, Palabras definidas, Bloques de función.
Para obtener información sobre los tipos de datos, consulte Descripción general de tipos de datos.
Dimensión
Especifica la dimensión de la instrucción.
La dimensión se define como un valor entero doble (Double Integer, DINT) positivo.
Por ejemplo,
  • [1..10] para un valor unidimensional
  • [1..4,1..7] para un valor bidimensional
El límite de tamaño máximo recomendado para una matriz multidimensional es [1..400,1..40].
Comentario
Contiene comentarios sobre el parámetro.
Texto de formato libre.
Subir
Sube el parámetro seleccionado.
N/A
Bajar
Baja el parámetro seleccionado.
N/A
Nueva entrada
Crea un parámetro de entrada.
N/A
Nueva salida
Crea un parámetro de salida. Las UFD están limitadas a un parámetro de salida con un tipo de datos modificable.
N/A
Eliminar parámetro
Elimina el parámetro seleccionado.
N/A
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal