Restablecer el valor inicial de la instancia de un bloque de funciones definidas por el usuario

Cuando cambia la definición de un bloque de funciones definidas por el usuario (User-Defined Function Block, UDFB), restablezca los valores iniciales de los parámetros. Utilice
Establecer los valores iniciales de las instancias
para actualizar todas las instancias o solo las instancias seleccionadas.
Cuando se crea una nueva instancia de un UDFB, hereda los valores iniciales predeterminados de la definición de UDFB actual.
En el caso de proyectos de
FactoryTalk Design Workbench
, la definición del UDFB debe ser la misma para todas las instancias existentes para que se complete el proceso de compilación. Los valores de los parámetros de UDFB cambian cuando:
  • Se crean nuevos parámetros.
  • Cambia el valor inicial de los parámetros existentes.
  • Cambia el tipo de datos de parámetros.
  • Cambia el nombre de parámetros.
Para restablecer el valor inicial de un UDFB
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , vaya a
    Activos
    Bloques de funciones definidas por el usuario
    <UDFB-name>
    .
  2. En
    <UDFB-name>
    , haga doble clic en
    Variables locales
    .
  3. En la columna
    Valor inicial
    de la cuadrícula de variables, escriba el nuevo valor inicial y, a continuación, seleccione
    Intro
    .
  4. Seleccione
    Establecer valor inicial de instancias
    .
  5. En
    Establecer los valores iniciales de las instancias
    , seleccione las instancias del UDFB que desea restablecer.
  6. Seleccione
    Establecer
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal