Agregar variables locales a un bloque de funciones definidas por el usuario

Use el
Organizador de proyectos
o el editor de lenguajes para agregar variables locales a un bloque de funciones definidas por el usuario (User-Defined Function Block, UDFB). Las variables locales son componentes internos del UDFB y no están expuestas a la interfaz del UDFB.
Los UDFB admiten 128 parámetros totales y hasta 20 parámetros de entrada o 20 de salida.
En el siguiente ejemplo, las variables locales de MY_FBD_UDFB se muestran en la cuadrícula de variables, con dos variables de entrada y dos variables de salida definidas.
Variables locales de UDFB
Variables locales de UDFB
Para agregar las variables locales a un UDFB
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , vaya a
    Activos
    Bloques de funciones definidas por el usuario
    <UDFB-name>
    .
  2. Expanda
    <UDFB-name>
    , y, a continuación, haga doble clic en
    Variables locales
    .
  3. En la cuadrícula de variables locales, en la fila vacía, escriba el nombre de la variable y, a continuación, seleccione
    Intro
    .
    • El nombre puede tener un máximo de 40 caracteres
    • El nombre puede contener letras, números o caracteres de subrayado.
    • El nombre debe comenzar con una letra.
    • El nombre no puede contener caracteres de subrayado consecutivos.
    • El nombre debe terminar con una letra o un número.
  4. Especifique otros parámetros de variable.
    CONSEJO: Para eliminar una variable local, realice una de las acciones siguientes:
    • Haga clic con el botón secundario en el encabezado de fila y, a continuación, seleccione
      Eliminar
      .
    • Seleccione la fila y, a continuación, seleccione la tecla
      Supr
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal