Elementos de diagrama de bloque de funciones

Los elementos del diagrama de bloque de funciones (Function Block Diagram, FBD) son los componentes utilizados para compilar un programa FBD. Todos los elementos que aparecen en la siguiente tabla se pueden agregar a un programa FBD dentro en
FactoryTalk Design Workbench
.
Elementos de programa de FBD
Elemento
Descripción
Elementos que almacenan y procesan información.
Instrucciones, incluidos operadores, funciones y bloques de funciones (incluidos bloques de funciones definidas por el usuario).
Punto de conexión para la variable de entrada que el bloque de funciones usa para realizar sus operaciones.
Punto de conexión de la variable de salida que el bloque de funciones usa para realizar sus operaciones.
Punto de conexión de la variable de entrada o salida que el bloque de funciones usa para realizar sus operaciones.
Comentarios son texto de formato libre que se puede insertar en cualquier parte del programa de diagrama de bloque de funciones (Function Block Diagram, FBD).
Las descripciones solo se utilizan para documentación y no tienen función en el programa.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal