Forzado de variables de E/S

El forzado de variables podría provocar un movimiento repentino de la máquina, lo que podría producir daños a los equipos o a las personas. Proceda con gran cuidado cuando fuerce variables.
Solo se pueden forzar variables de E/S. Tenga en cuenta las siguientes reglas cuando fuerce variables:
  • Las variables definidas por el usuario y las variables que no son de E/S no se pueden forzar.
  • Las funciones especiales, como HSC y Movimiento, que se ejecutan independientemente de la exploración del programa del usuario, no se pueden forzar. Por ejemplo, para movimiento, la entrada de unidad preparada no se puede forzar.
  • Los indicadores de estado LED siempre coinciden con el valor físico de las E/S.
  • Las variables internas normales y no físicas no se pueden forzar.
  • A diferencia de las entradas, las salidas se fuerzan físicamente. Los indicadores de estado LED muestran los valores forzados, pero el programa del usuario no utiliza valores forzados.
  • Después de desconectar un controlador, todos los forzados de E/S se borran de la memoria.
Comportamiento forzado
Diagrama que muestra el comportamiento forzado de las variables de E/S
Requisitos previos
  • El controlador está en línea.
Para forzar variables de E/S
  1. En el monitor de variables, busque la variable que desee forzar.
  2. Active la casilla de verificación
    Forzar
    de la variable.
  3. Escriba el valor en la columna del valor correspondiente.
    • Para una variable de entrada, introduzca el
      Valor
      .
    • Para una variable de salida, introduzca el
      Valor físico
      .
Ejemplos de variables forzadas
En las variables, los valores que se muestran en las columnas
Valor
y
Valor físico
son diferentes según si la variable es de entrada o de salida.
  • Comportamiento (lectura) de variable de entrada: forzar la lectura de temperatura de un sensor
    Diagrama que muestra cómo forzar la lectura de temperatura de un sensor
  • Comportamiento (escritura) de variable de salida: forzar el cierre de una válvula accionadora
    Diagrama que muestra cómo forzar el cierre de una válvula accionadora
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal