TAN_LREAL (tangente real larga)

La instrucción TAN_LREAL calcula la tangente de un valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
TAN_LREAL
TAN_LREAL
Parámetros de TAN_LREAL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
LREAL
No puede ser igual a PI/2 módulo PI.
TAN_LREAL
Salida
LREAL
Tangente del valor de entrada = 1E+38 para entrada no válida.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de TAN_LREAL

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TAN_LREAL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TAN_LREAL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TAN_LREAL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TAN_LREAL
Ejemplo de texto estructurado TAN_LREAL
Ejemplo de texto estructurado TAN_LREAL
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal