ASIN_LREAL (arcoseno real largo)
La instrucción ASIN_LREAL calcula el arcocoseno de un valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.ASIN_LREAL

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | LREAL | El valor debe estar dentro de [-1,0 .. +1,0]. |
ASIN_LREAL | Salida | LREAL | Arcocoseno del valor de entrada (en el conjunto [0,0 .. PI]) = 0,0 para entrada no válida. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de ASIN_LREAL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ASIN_LREAL

Ejemplos de diagrama de lógica de escalera ASIN_LREAL

Ejemplos de texto estructurado ASIN_LREAL

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados

Entregue su opinión