TND (detener programa actual)

La instrucción TND detiene el ciclo actual de una exploración del programa del usuario. Tras completar la exploración de salida, la exploración de entrada y el servicio, el programa del usuario se vuelve a ejecutar desde el comienzo de la primera rutina.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
TND
TND
Parámetros de TND
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar función.
  • Si Habilitar = Cierto, se realiza la función.
  • Si Enable = Falso, no se realiza la función.
TND
Salida
BOOL
Si es cierto, la función se realiza.
  • Si la supervisión de variables está activada, el valor de la variable de supervisión se asigna a la salida de la instrucción.
  • Si la supervisión de variables está desactivada, el valor de la variable de salida se asigna a la salida de la instrucción.

Ejemplos de TND

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TND
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TND
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TND
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TND
Ejemplo de texto estructurado TND
Ejemplo de texto estructurado TND
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := TND(TESTENABLE) ;
Resultados
Tabla que muestra los resultados de TND con las columnas Nombre, Valor, Tipo de datos y Retenido.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal