RPC (lectura de la checksum del programa)

La instrucción RPC lee la checksum del programa del usuario, ya sea desde el controlador o el módulo de memoria.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RPC
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RPC
Parámetros de RPC
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
MemMod
Entrada
BOOL
  • CIERTO: El valor se obtiene del módulo de memoria.
  • FALSO: El valor se obtiene del controlador
    Micro800
    .
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
RPC
Salida
UDINT
El valor de checksum del programa del usuario especificado.

Ejemplos de RPC

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RPC
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RPC
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RPC
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RPC
Ejemplo de texto estructurado RPC
Ejemplo de texto estructurado RPC
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RPC(TESTINPUT) ;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal