Configurar el ajuste automático

Utilice estos pasos generales para implementar el ajuste automático mediante la función IPIDCONTROLLER.
Pasos para configurar el ajuste automático
Paso
Descripción
Ejemplo
1
Restablezca el punto de ajuste en cero.
Restablezca el punto de ajuste en cero.
2
Cambie el modo automático a Falso.
Cambie el modo automático a Falso.
3
Establezca los parámetros Gains.
Establezca los parámetros Gains.
4
Establezca los parámetros AutoTune.
Establezca los parámetros AutoTune.
5
Establezca Initialize y AutoTune en Cierto.
Establezca Initialize y AutoTune en Cierto.
6
Observe los cambios de la salida en el valor de carga cuando establece AutoTune en Cierto.
Observe los cambios de la salida en el valor de carga cuando establece AutoTune en Cierto.
7
Observe que el valor de proceso aumenta rápidamente hasta aproximarse a su punto de saturación.
Valor en grados centígrados
8
Observe la estabilización del valor de proceso y su fluctuación.
Bloque de conversión de temperatura que muestra un valor de entrada y salida de 35,1 grados centígrados.
Bloque de conversión de temperatura que muestra valores de entrada y salida con 35,2 grados centígrados en pantalla.
9
Establezca la desviación.
Establezca la desviación.
10
Establezca Initialize en Falso.
Establezca Initialize en Falso.
11
El controlador comienza el proceso de ajuste automático. Espere a que ATWarning sea 2.
El controlador comienza el proceso de ajuste automático. Espere a que ATWarning sea 2.
12
Establezca AutoTune en Falso.
Establezca AutoTune en Falso
13
Observe los valores ajustados que aparecen en OutGains.
Cambio de valor de OutGains
14
Transfiera el parámetro de OutGain a My_Gains.
Transferencia de OutGain a MyGain
15
Observe que el controlador se actualiza con el parámetro de ganancia ajustado.
Controlador actualizado con el parámetro de ganancia convertida
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal