Instrucciones de configuración de movimiento

Utilice las instrucciones de configuración de movimiento para programar y diseñar el movimiento de un eje concreto.
CONSEJO:
Instrucciones de control de movimiento
Instrucción
Descripción
Devuelve el valor de un parámetro específico del proveedor de tipo BOOL.
Devuelve el valor de un parámetro específico del proveedor de tipo REAL.
Modifica el valor de un parámetro específico del proveedor de tipo BOOL.
Modifica el valor de un parámetro específico del proveedor de tipo REAL.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal