TRIMPOT_READ (leer potenciómetro de ajuste)

La instrucción TRIMPOT_READ lee el valor de potenciómetro de un potenciómetro concreto.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
TRIMPOT_READ
TRIMPOT_READ
Parámetros de TRIMPOT_READ
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta la lectura del potenciómetro.
  • FALSO: No se realiza la operación de lectura y el valor de salida del potenciómetro no es válido.
TrimPotID
Entrada
UINT
El ID de potenciómetro para leer. TrimPotID se define en Definición de ID de Trimpot.
TrimPotValue
Salida
UINT
Valor de potenciómetro de ajuste actual.
Sts
Salida
UINT
El estado de la operación de lectura del potenciómetro de ajuste.
Códigos de estado (Sts) de TRIMPOT:
  • 0x00: Bloque de función no habilitado (sin funcionamiento de lectura/escritura).
  • 0x01: Operación de lectura/escritura completada con éxito.
  • 0x02: Error de operación de lectura/escritura debido a un ID de Trimpot no válido.
  • 0x03: Error de operación de escritura debido a un valor fuera de rango.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de TRIMPOT_READ

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TRIMPOT_READ
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TRIMPOT_READ
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TRIMPOT_READ
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TRIMPOT_READ
Ejemplo de texto estructurado TRIMPOT
Ejemplo de texto estructurado TRIMPOT
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal