PLUGIN_READ (módulo enchufable de lectura)

La instrucción PLUGIN_READ lee datos de un módulo enchufable genérico.
Si no hay ningún módulo genérico enchufable, todos los valores vuelven a cero (0).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
PLUGIN_READ
PLUGIN_READ
Parámetros de PLUGIN_READ
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta leer UPM.
  • FALSO: No se realiza la operación de lectura y los datos de la matriz de datos no son válidos.
SlotID
Entrada
UINT
Número de ranura enchufable.
ID de ranura = 1, 2, 3, 4, 5 (comenzando por la ranura más a la izquierda = 1).
Offset
Entrada
UINT
Desplazamiento de la dirección de los primeros datos que se leerán, calculando a partir del primer byte del módulo genérico enchufable.
DataLength
Entrada
UINT
El número de bytes que se van a leer.
DataArray
Entrada
USINT
Una matriz que se utiliza para almacenar los datos leídos del módulo genérico enchufable.
Sts
Salida
UINT
Códigos de estado de PLUGIN_READ.
Códigos de estado (Sts):
  • 0x00: Bloque de función no habilitado (sin funcionamiento).
  • 0x01: Funcionamiento enchufable correcto.
  • 0x02: Error de funcionamiento enchufable debido a un ID de ranura no válido.
  • 0x03: Error de funcionamiento enchufable porque no se trata de un módulo genérico enchufable válido.
  • 0x04: Error de funcionamiento enchufable debido a los datos de funcionamiento fuera de rango.
  • 0x05: Error de funcionamiento enchufable debido a un error de paridad de acceso a los datos.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de PLUGIN_READ

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones PLUGIN_READ
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones PLUGIN_READ
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PLUGIN_READ
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PLUGIN_READ
Ejemplo de texto estructurado PLUGIN_READ
Ejemplo de texto estructurado PLUGIN_READ
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal