Diagrama de temporización de ejecución de mensajes (Error de configuración de PCCC)

La siguiente tabla describe las condiciones de mensaje y el estado de bit para cada paso de ejecución identificado en el diagrama de temporización cuando se produce un error de configuración de PCCC durante la ejecución.
Condiciones de mensaje y estado de bit cuando se produce un error de configuración de PCCC
Paso
Descripción del mensaje
Estado de bit
1
La condición Peldaño cambia a CIERTO. Se habilita la ejecución del mensaje.
Se activa el bit EN.
2
Se adquiere el búfer del mensaje.
Se activa el bit EW.
3
Existen elementos no válidos en PCCCCfg.
El bit ER se establece en 1 antes de que el bit ST se establezca en 1.
Los bits EW y ST no cambian.
4
La condición Peldaño cambia a Falso.
Los bits EN, EW y ER se borran.

Diagrama de condición de error

Condición de error al cambiar el número de elementos en PCCCCfg al número no válido 17
Diagrama que muestra la condición de error al cambiar el número de elementos en PCCCCfg al número no válido 17
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal