NOT
La instrucción NOT convierte un valor booleano en valor negado.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.NOT

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
i1 | Entrada | BOOL | Cualquier expresión compleja o valor booleano. |
o1 | Salida | BOOL | CIERTO cuando IN es FALSO. FALSO si IN es CIERTO. |
Ejemplos de NOT
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NOT

Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera NOT

(* ST equivalence: *) bo10 := NOT (bi101);
Entregue su opinión