Crear un diagrama de lógica de escalera y agregar variables
Crea un diagrama de lógica de escalera y luego agregue variables locales a la línea. Este programa de muestra utiliza un controlador 2080-L50E-24QVB. El HSC es compatible con todos los controladores
Micro850
L50E.Requisitos previos
- Cree un proyecto de controladorMicro800y agregue un controlador compatible con HSC.
- El controlador está sin conexión.
Para crear un diagrama de lógica de escalera y agregar variables
- En elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario enProgramasy, a continuación, seleccioneNuevo programa.
- EnNuevo programa, escriba el nombre del programa, compruebe que el tipo esDiagrama de lógica de escaleray, a continuación, seleccioneCrear.
- Abra el programa realizando una de las siguientes acciones:
- Haga doble clic en el programa.
- Seleccione el programa y, a continuación, seleccione la teclaIntro.
- Agregue un contacto directo a la primera línea de lógica de escalera realizando una de las siguientes acciones:
- En laCaja de herramientas, enBuscar, escribaXICy arrástrelo a la línea del editor de lenguaje.
- En laCaja de herramientas, haga doble clic enXICpara agregarlo a la primera línea de lógica de escalera.
- Asigne una variable al contacto directo.
- Haga clic con el botón secundario en la instrucciónXIC, y, a continuación, seleccioneSeleccionar variable.
- En el selector de variables, seleccione la ficha de navegación<controller-name>, y, a continuación, haga doble clic enVariables globales.
- En el selector de variables globales, seleccione_IO_EM_DI_05y, a continuación, seleccioneSeleccionar.
- Para agregar una instrucción HSC, realice una de las siguientes acciones:
- En laCaja de herramientas, enBuscar, escribaHSC, y luego arrástrelo a la derecha de la instrucción XIC en el editor de lenguaje.
- En laCaja de herramientas, haga doble clic enHSCy, a continuación, arrastre la instrucción HSC agregada a la derecha de la instrucción XIC en el editor de lenguaje.
- En elOrganizador de proyectos, en el programa que ha creado, haga doble clic enVariables locales.
- En la cuadrícula de variables locales, agregue las siguientes variables:Variables localesNombre de la variableTipo de datosMyCommandUSINTMyAppDataHSCAPPMyInfoHSCSTSMyPLSPLSMyStatusUINTLa cuadrícula de variables locales debe tener un aspecto similar al de la imagen siguiente:

Entregue su opinión