HSCE_CFG_PLS
La instrucción HSCE_CFG_PLS se usa para la configuración de HSC con un interruptor programable de límite (PLS). Esta función es un conjunto de modos de funcionamiento adicional para el contador de alta velocidad. Si opera en estos modos, los valores de preajuste y de salida se actualizan utilizando los datos suministrados por el usuario cada vez que se alcanza uno de los preajustes. Estos modos se programan proporcionando un archivo PLS que contiene los conjuntos de datos que se utilizarán.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.HSCE_CFG_PLS

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Execute | Entrada | BOOL | El flanco ascendente inicia la configuración de HSC (Habilitar HSCE debería ser igual a FALSO). Un flanco descendente borrará todo el valor de salida. |
Channel | Entrada | HSCE_CHANNEL | El canal HSCE. |
InitAccumulator | Entrada | LINT | Valor inicial acumulador. |
OFSetting | Entrada | LINT | Valor de límite de desbordamiento de contador. |
UFSetting | Entrada | LINT | Valor de límite de subdesbordamiento de contador. |
PLS_Data | Entrada | PLS2 | Valores de configuración para Preajuste alto (LINT), Preajuste bajo (LINT), Salida de preajuste alto (UDINT) y Salida de preajuste bajo (UDINT). |
PLS_Size | Entrada | USINT | Tamaño de datos PLS y el valor máximo es 24 para un módulo enchufable. |
PLS_Offset | Entrada | USINT | Offset para comenzar en la matriz de datos PLS. |
OutputMask | Entrada | UDINT | Máscara de salida para funcionalidad de PLS. |
Done | Salida | BOOL | Acción de configuración de HSC (iniciada por instrucción) correcta. |
Error | Salida | BOOL | Indica que se ha producido un error. |
Ejemplos de HSCE_CGF_PLS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE_CGF_PLS

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE_CGF_PLS

Ejemplo de estructura de texto HSCE_CGF_PLS

Entregue su opinión