HSC_SET_STS (estado de ajuste del contador de alta velocidad)

HSC_SET_STS establece o restablece de forma manual el estado de recuento del HSC.
Detalles de la operación: El bloque de funciones HSC debe estar detenido (sin contar) para que el bloque de funciones HSC_SET_STC establezca o restablezca el estado de HTS. Si la función HSC no se detiene, los parámetros de entrada se siguen actualizando y los cambios realizados mediante HSC_SET_STS se ignoran.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
HSC_SET_STS
HSC_SET_STS
Parámetros de HSC_SET_STS
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Define/restablece el estado HSC.
  • FALSO: No se cambia el estado HSC.
HscID
Entrada
UINT
Establece o restablece de forma manual el estado del HSC.
Mode1Done
Entrada
BOOL
Recuento de modo 1A o 1B finalizado.
Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento.
HPReached
Entrada
BOOL
Punto de preajuste alto alcanzado.
Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento.
LPReached
Entrada
BOOL
Punto de preajuste bajo alcanzado.
Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento.
OFOccurred
Entrada
BOOL
Desbordamiento.
Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento.
UFOccurred
Entrada
BOOL
Caudal insuficiente.
Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento.
Sts
Salida
UINT
Los códigos de estado se definen en los códigos de estado HSC (Sts).
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Códigos de estado HSC (STS)

Códigos de estado del bloque de funciones HSC
Código de estado
Descripción del estado
0x00
No se realiza ninguna acción (no habilitada).
0x01
Ejecución del HSC correcta.
0x02
Comando de HSC no válido.
0x03
ID de HSC fuera de rango.
0x04
Error de configuración de HSC.

Ejemplos de HSC_SET_STS

Ejemplo de diagrama de bloque de función HSC_SET_STS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSC_SET_STS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSC_SET_STS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSC_SET_STS
Ejemplo de texto estructurado HSC_SET_STS
Ejemplo de texto estructurado HSC_SET_STS
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal