NE (<>)

La instrucción NE compara los valores de entrada entero, real, temporal, fecha y cadena para determinar si el primero no es igual que el segundo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
NE
NE
Parámetros NE
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo de comparación actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos.
i2
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
o1
Salida
BOOL
Cierto: si primero <> segundo

Ejemplos de NE

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NE
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera NE
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera NE
(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <> 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is FALSE *)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal