Bloquear salida (OTL)

Las OTL admiten una salida booleana de un estado booleano de línea de conexión.
OTL
OTL
La variable asociada se define a Cierto si el estado booleano de la conexión izquierda es Cierto. La variable de salida mantiene este valor hasta que se realiza una orden inversa mediante una OTU. El estado de la conexión izquierda se propaga a la conexión derecha. La conexión derecha debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho, a menos que tenga bobinas paralelas, donde solo la bobina superior debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho.
La variable booleana asociada debe ser una salida o estar definida por el usuario.
Ejemplo de OTL
Ejemplo de OTL
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal