ABL (prueba de ASCII de línea de búfer)

La instrucción ABL cuenta el número total de caracteres ASCII en el búfer de entrada, incluido el carácter de fin de línea.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
ABL
ABL
Parámetros de ABL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
IN
Entrada
BOOL
Estado de entrada de línea.
  • CIERTO: Si se detecta un flanco ascendente, se inicia el bloque de funciones con la condición previa de que la última operación esté completa.
  • FALSO: El bloque de instrucción está en espera.
ABLInput
Entrada
ABLACB
El canal que se utilizará.
Use el tipo de datos ABLACB para definir el canal, el tipo de disparador y para cancelar parámetros de ABLInput.
Q
Salida
BOOL
Indica si el recuento de caracteres está en curso o completo.
Las salidas se actualizan de forma asíncrona desde la exploración del programa. La salida Q no se puede utilizar para volver a activar la instrucción ya que IN tiene el flanco activado.
  • CIERTO: El bloque de funciones está completo.
  • FALSO: El bloque de funciones no está completo.
Characters
Salida
UINT
El número de caracteres del búfer. El límite de búfer es de 82 caracteres.
Error
Salida
BOOL
Indica la existencia de una condición de error.
  • CIERTO: Se ha detectado un error.
  • FALSO: No hay error.
ErrorID
Salida
UINT
Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en códigos de error ABL.
Códigos de error ABL
Código de error
Descripción
03
La transmisión no se puede completar porque la señal de borrar al enviar se ha perdido.
06
Se ha detectado un parámetro no válido.
07
No se puede completar el envío o recepción ASCII porque la configuración del canal se ha cerrado mediante el cuadro de diálogo de configuración del canal.
08
No se puede completar la escritura ASCII porque ya hay una transmisión ASCII en progreso.
09
La comunicación ASCII solicitada no es compatible con la configuración actual del canal.
10
La cancelación se ha configurado; deteniendo la ejecución de la instrucción. No se necesita ninguna acción.
11
La longitud solicitada de la cadena no es válida: es un número negativo, es mayor que 82 o es 0. Se aplica a los bloques de funciones ARD y ARL.
13
El valor solicitado (.LEN) en el bloque de control es un número negativo o un valor mayor que el tamaño de cadena almacenado en la cadena de origen. Se aplica a los bloques de funciones AWA y AWT.
14
El bloque de funciones ACL se ha cancelado.
16
El puerto serie no es compatible con las líneas de control RTS o CTS.

Ejemplos de ABL

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ABL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ABL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ABL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ABL
Ejemplo de texto estructurado ABL
Ejemplo de texto estructurado ABL
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal