MUL (multiplicar)

La instrucción MUL multiplica dos o más valores enteros o reales.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
MUL
MUL
Parámetros de MUL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Factor en tipo de datos entero o real.
Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
LINT
LWORD
REAL
LREAL
Factor en tipo de datos entero o real.
Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos.
o1
Salida
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Producto de las entradas en tipo de datos entero o real.
La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de MUL

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MUL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MUL
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera MUL
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera MUL
(* ST equivalence *) ao10 := ai101 * ai102; ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal