Página de configuración de Esclavo de Half-Duplex DF1

Utilice la información de la tabla siguiente para configurar un esclavo de Half Duplex DF1.
Ajustes de configuración de Esclavo de Half-Duplex DF1
Configuración
Descripción
Medios
Especifica los tipos de medios compatibles.
Las opciones disponibles son
RS232
y
RS485
.
RS232
es la opción predeterminada.
Línea de control
Especifica el tipo de confirmación utilizada para la comunicación.
  • Seleccione
    Sin confirmación
    para la comunicación directa punto a punto, sin módem.
  • Seleccione
    Half-Duplex sin portadora continua (RTS/CTS)
    si tanto el maestro como el esclavo utilizan módems de Half Duplex.
Detección de errores
Especifica el esquema de detección de errores para la transmisión de mensajes.
  • Al seleccionar
    BCC
    , el controlador envía y acepta mensajes que finalizan con un byte BCC (carácter de comprobación de bloque).
  • Al seleccionar
    CRC
    , el controlador envía y acepta mensajes que finalizan con una CRC (comprobación de redundancia cíclica) de 2 bytes.
CRC
es la opción predeterminada.
Supresión de EOT
Determina si se debe activar la suspensión de respuesta mediante un carácter de fin de transmisión (End of Transmission, EOT) cuando el maestro sondea el esclavo.
Al activar la supresión de EOT, se reduce el número de transmisiones de módem desde el esclavo, lo cual es importante en las aplicaciones de energía solar, pero llevará al maestro a considerar que el esclavo no está activo.
Detección de paquetes duplicados
Determina cómo se gestionan los mensajes duplicados.
  • Seleccione
    Detección de paquetes duplicados
    para omitir los mensajes de paquetes duplicados.
  • Desactive
    Detección de paquetes duplicados
    para confirmar los mensajes de paquetes duplicados.
La opción
Detección de paquetes duplicados
está seleccionada de forma predeterminada.
Tiempo de espera de sondeo
Especifica la cantidad de tiempo que el esclavo anticipará un sondeo del maestro tras la activación de una instrucción MSG.
Se aplica cuando el esclavo inicia una instrucción MSG.
El valor oscila entre 0 y 32.767, y cada incremento de unidad representa 20 milisegundos. El valor predeterminado es
3.000
.
Reintentos de mensaje
Especifica el número de reintentos que realiza un esclavo para reenviar un paquete de mensajes en ausencia de reconocimiento (ACK) por parte del maestro.
El parámetro puede usarse en ambientes ruidosos en los que los paquetes de mensajes pueden dañarse durante la transmisión.
El valor oscila entre 0 y 127. El valor predeterminado es 3.
Retardo previo a la transmisión
Especifica la cantidad de tiempo antes de que el controlador
Micro800
envíe el paquete.
El valor oscila entre 0 y 65.535. El valor predeterminado es 0.
Retardo de desconexión de RTS
Especifica el tiempo de retardo entre el final de una transmisión y la eliminación de la señal RTS. Está disponible cuando
Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS)
está seleccionado en
Línea de control
.
El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
Retardo de envío de RTS
Especifica el tiempo de retardo entre la activación de RTS y el inicio de una transmisión. Está disponible cuando
Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS)
está seleccionado en
Línea de control
.
El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal