Página de configuración de Reloj de tiempo real
Utilice la página de configuración
Reloj de tiempo real
para realizar las siguientes acciones:- Ver la configuración de fecha y hora del controlador.
- AbrirEstablecer fecha y horapara sincronizar la configuración de fecha y hora con el reloj de su equipo personal o establecer la hora y fecha manualmente.
La página de configuración
Reloj de tiempo real
está disponible para controladores Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E. Abrir la página Establecer fecha y hora
seleccionando Reloj de tiempo real
en el árbol del Controlador
.Para ver la configuración de fecha y hora, el controlador debe estar en línea.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Batería | Muestra el estado de la batería en el reloj de tiempo real. Los valores de sólo lectura son los siguientes:
|
Fecha | Muestra la fecha que está definida para el reloj de tiempo real.
|
Tiempo | Muestra la hora que está definida para el reloj de tiempo real.
|
Establecer fecha y hora | Abre el cuadro de diálogo Establecer fecha y hora para sincronizar la configuración de fecha y hora con el reloj de su equipo personal o establecer la fecha y la hora manualmente.El cuadro de diálogo está disponible cuando el controlador está en modo Programa remoto . |
Habilitar el cambio del reloj de tiempo real en el modo de ejecución | Determina si activar o desactivar el cambio del reloj de tiempo real cuando el controlador esté en modo de Ejecución .Esta casilla de verificación está en blanco de forma predeterminada. |
Habilitar reloj de tiempo real del firmware | Determina si habilitar el reloj de tiempo real del firmware. Si se habilita, el reloj de tiempo real del firmware permitirá que se siga actualizando la fecha y la hora, pero con mejor precisión si el reloj de tiempo real del hardware no está presente, por ejemplo, cuando se ha extraído el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2 o 2080-SDMEMRTC-SC. Si el reloj de tiempo real del hardware está disponible, el reloj de tiempo real del firmware deja de usarse. Esta casilla de verificación está en blanco de forma predeterminada. No se aplica a los controladores Micro820 L20E. |
Ajustar para el horario de verano (+01:00) | Ajusta el reloj de tiempo real una hora en los meses de verano. Esta casilla de verificación está desactivada de manera predeterminada y está disponible si hay conexión con el controlador. La opción se aplica a los controladores Micro820 L20E, Micro850 L50E y Micro870 L70E para los proyectos de controlador de la versión 22.00 o 23.00. |
Entregue su opinión